结果:找到"51单片机 WiFi 物联网",相关内容1000条
  • 具有wifi数传功能的计数器
  • 需求:单片机+数码管显示+WIFI数传模块用单片机对AB两路反射式或对射式光电开关的脉冲的上边沿计数(大约几秒1个有效脉冲),检测到有效边沿后,在X秒的不应期内忽略后续到来的边沿,X秒后,才重新检测边沿。X可由使用者用旋钮式电位器连续设置,或用+/-按键设置,范围0.1到9.9秒,0.1秒步进。用数码管显示出B路的计数值,计数范围:0到99999;正常情况下,任意时刻A路计数器的值,B路计数器应该在10秒以内重现这个值。如果超过10秒仍然等不到B计数器重现这个值,就发出声光报警。将B路计数器的值写在WIFI模块端口上,等待云端软件读取。计数器有两个计数模式:手动清零模式、自动清零模式(可以设...
  • 所属专栏: 项目外包 标签: wifi 计数器 发帖人:顶贴SMT厂 发帖时间:2022-09-10 00:20:00
  • 【暑期训练营进阶班】导轨式多路开关-部分总结
  • 先说一下,在进行这个训练之前,我没有做过物联网相关的项目,买过8266也只是用别人的程序做的粉丝显示器。这次机会让我有了一些收获,看到了更多的设计思路,人与人的设计是不同的,就算照搬也会有自己的想法在里面。训练为了安全推荐都DC5V供电,我在前段时间接触了一点点电源设计有关的,在以前翻车的基础上优化了一下,正常使用是没有问题的,至于更详细的参数,示波器在老家地下室,探头也只是普通的暂时就测不到了。所以我直接过载测试电源。选型也有讲究,做项目,稳定性,性价比,供货量,成本等等都得考虑,这次决定使用AT指令,从3080直接降到不可二次开发的3060,成本省了挺多。尽量选择自己熟悉的芯片,也尽力熟...
  • 所属专栏: 活动专属 标签: 立创EDA 发帖人:66ccff 发帖时间:2020-08-26 20:16:00
  • 【立创暑假训练营进阶班】获奖心得
  • 获奖工程开源链接https://oshwhub.com/leichaolin/wu-lian-wang-ma-tuo-ju在这里我想用一句座右铭来表达我这个作品赢不赢无所谓,输不输得起才重要!我很意外这次能获得我们立创暑假训练营进阶班优秀学员,本想拿一个结业证书就行了,没想到还拿到了优秀学员。在这里我承认我的工程其实也不算特别优秀,我自己水平能力也有限,但是我在这次培训中认真学习了很多经验和意见,在方案设计的时候,我还用一个本子写了一面功能规划,正所谓笨鸟先飞。从之前工程自动布线,忘记敷铜,元件随便放(反正都能用的心理),到手动布线考虑高速信号,差分走线,过孔电感量等等一系列专业技能掌握。我...
  • 所属专栏: 活动专属 标签: 发帖人:小雷DIY 发帖时间:2020-08-26 15:27:00
  • 暑期训练营进阶班参加心得
  • 这次暑期训练营不仅让我利用上了暑假在家的闲暇时间,还让我学到了许多的知识技能,这还是我第一次焊接这么多东西,单片机也是跟着视频教程焊接的,引脚焊的虽然有点丑,但最后都能正常工作了,最重要的是学会了飞线大发。。。不得不说宋工的代码太厉害了,在阅读代码中也学习了很多东西,还有部分代码还没有看懂,部分代码在以后单片机的开发中还可以用上,同时在这次活动中也学习了庆科EMW3080的开发方法,学会了物联网设备的开发方法,以后可以更轻松的使用其他模组来实现功能。最后感谢立创eda,感谢嘉立创!工程链接:https://oshwhub.com/wy030002/zhi-neng-cha-zuo
  • 所属专栏: 活动专属 标签: 51 WiFi 发帖人:凌非卿Tel 发帖时间:2020-08-26 14:29:00
  • 【暑期训练营进阶班】阿里云手机控制的物联继电器【结营感想】
  • 本工程的两块PCB(主控板和ACDC转换)都已经过实物测试,可以正常工作。程序功能包括物联网开关功能和温度测量上报功能都已实现。宋工给的代码真的好,我还要好好学习。这次训练营知道了STC15最小系统可以不用晶振;了解到STC家的单片机上电时各引脚会有一瞬间的高电平;继电器驱动时要注意上电时的可靠关断;PCB布局时去耦电容的位置很关键,像个蓄水池;明白了单片机一个计时器就可以调度很多个任务,学到了新的程序架构;学会了庆科EMW3080模组的使用方法,相信推及到其它模组也适用;大致明白了物联网设备的工作原理。帮助很大,多谢立创!工程链接https://oshwhub.com/soulhand/a...
  • 所属专栏: 活动专属 标签: 51 WiFi 继电器 继电器驱动 ACDC转换 220V 发帖人:佛系好光头 发帖时间:2020-08-26 14:09:00
  • STC15单片机学习日记
  • 开个贴,记录一下自己的学习历程。B站同步视频更新。STC15单片机学习日记(1)电容https://www.bilibili.com/video/BV1Tf4y197np/STC15单片机学习日记(2)电容https://www.bilibili.com/video/BV1W64y1c7G8/STC15单片机学习日记(3)画电源pcbhttps://www.bilibili.com/video/BV1Kp4y1v7KP/STC15单片机学习日记(4)焊接核心板https://www.bilibili.com/video/BV1Jz4y1f7Q5/STC15单片机学习日记(5)焊接电源板htt...
  • 所属专栏: 学学单片机 标签: 51学习 发帖人:羽过天晴 发帖时间:2020-08-20 16:47:00
  • 基于51单片机的微型电压表
  • 很多新手包括我也是,学会用proteus后,很新奇但不知道仿真什么。今天我仿真了一个微型单片机,有兴趣的是新手可以仿真一下这个是我在proteus中的仿真,新手可以照猫画虎的试一下。制作一个电压表#include<reg51.h>#defineucharunsignedchar#defineuintunsignedintucharcodeled[10]={0xc0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};uintvolt;sbitCLK=P3^3;sbitSTART=P3^0;sbitEOC=P3^1;sbitOE=P3^2;v...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 51 发帖人:小马玩转单片机 发帖时间:2018-11-16 15:54:00
  • 参赛作品《基于物联网的远程控制系统》
  • 【报名阶段需要填写的内容】1.参赛者姓名(必填项):秦波2.单位或学校名称(选填项):3.当前职务或职称(选填项):4.参赛作品的名字(必填项):基于物联网的远程控制系统5.简要陈述您的idea和作品(必填项):实现单片机与互联网实时通讯,达到远程控制的效果,以智能家居为载体。6.拟用到的立创商城在售物料(必填项):MOS驱动、LCD、传感器、以太网模块等7.拟用到的非立创商城物料或其它补充(必填项):HT32F52352开发板、串口转以太网、WIFI集成模块、SPI液晶屏、语音识别模块、语音播报模块、DHT11、火光检测模块、烟雾气体检测模块、人体感应模块等。8.拟用到的EDA工具软件名称...
  • 所属专栏: 参赛帖子 标签: 发帖人:心迹难寻 发帖时间:2018-05-30 22:29:00
  • 物联网产品开发承接,以太网,WIFI,GPRS等网络产品开发均可
  • 本人从事工业互联网,工业IoT,物联网相关行业4-5年,有丰富的网络产品开发经验(其他的项目也可以考虑,比如CAN,485,MODBUS等工业产品均有经验)。有与相关的软硬件产品可以找我!扫码加微信咨询:
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 以太 WiFi GRPS POE 发帖人:贵就是好 发帖时间:2017-08-02 00:01:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: